请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61500 尊敬的 Robin:
美好的一天!
我终于设法让显示器背光电路与 TPS 61500配合使用了。 下面是在输出电压、电感器和线圈电流(360mA)处捕获的波形。
感谢您的指导、了解这些捕捉是否存在异常。
在将电压探头的带宽从20Mhz 调整到250MHz 的情况下,观察到更多的开关浪涌是否正常?
THKS & Rdgs
Dave Tan
e2e.ti.com/.../Backlight-driving-circuit-measurement-20210210.pdf