This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM136A-2.5QML:找不到可用的 LM136A-2.5QML

Guru**** 1471450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973901/lm136a-2-5qml-cannot-find-lm136a-2-5qml-available

器件型号:LM136A-2.5QML

您好、TI 专家

我知道 LM136H-2.5/883是军用级、并包含在 LM136-2.5QML 产品页面和数据表中。

但我无法在 TI 网站和订单信息上找到 LM136-2.5QML。 可以给我这个链接吗?

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您指出此问题。  在 TI.com 上搜索 LM136-2.5QML 不会导致产品页面出现点击。   

    解决方法是仅搜索 LM136、您将看到所有 LM136产品页面选项。

    以下是链接:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     LM136H-2.5/883是一款过时产品。 由于此线程已关闭、我将发送后续操作的私人请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ajay

    LM136H-2.5/883是一款过时产品。 那么、您可以帮助提供替代器件吗?

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    替代器件型号为 LM136AH-2.5/883。  它基本上是相同的器件、但具有优于标准等级的 A 级参数限制。

    它位于 TI.com 上的 LM136A-2.5QML 产品页面和数据表(链接 I 先前提供)。

    很抱歉,我本来应该在我的第一次答复中作出澄清。