This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5320:电容隔离器的交流规格

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979403/ucc5320-ac-specs-on-capacitive-isolators

器件型号:UCC5320

大家好、

你好。

我们的客户询问 TI 是否有关于 以下方面的任何信息或特征:

•   峰间抖动
•   最小脉冲宽度

数据表中似乎没有这些特征、但可能有人拥有一些数据、可以让他们了解这些参数。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    我们的专家不在办公室、或者可能存在连接问题。 达拉斯地区存在影响支持团队的天气和电源问题。

    专家应能很快解决您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Art、

    遗憾的是、我们在该器件上没有任何抖动数据可供共享。

    输入端有一个抗尖峰脉冲滤波器、用于过滤任何小于10ns 的输入脉冲。 因此、任何大于10ns 的脉冲都应被器件识别并传递到输出。

    如果您的客户有任何疑问、请告诉我。