This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:bqStudio 1.3.86:在不丢失校准的情况下更新固件

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQSTUDIO, BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978782/bq78350-r1-bqstudio-1-3-86-updating-the-firmware-without-losing-the-calibration

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我需要通过 bqStudio 1.3.86更新某些基于 BQ78350-R1的 BMS 单元的固件、而不会丢失校准。

是否有导出或稍后仅导入数据存储器的"校准"数据的位置? 当然、避免手动引入此校准数据。

这样、我就可以通过 bqStudio >固件>编程对*。srec 文件进行编程;然后、只导入每个 BMS 的特定校准数据。

否则、是否有任何最简单的过程?

谢谢、

Marco。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我能否问您为什么需要编写固件-您是否计划使用 BQ78350-R2固件? 如果没有、我建议订购预加载了最新版本 R1固件的 BQ78350-R1A 器件。  

    如果您需要在保留校准数据的同时对 srec 进行编程、我可以向您发送软件来执行此操作。 我向您发送了一个 E2E 连接请求。 如果您接受此操作并向我发送私人消息、我可以向您发送下载此工具的链接。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    实际上、自从开始 BMS 项目以来、我使用的是 BQ78350-R2固件。

    我需要更新固件、因为我已经对数据存储器进行了多次更改、我需要以一些已校准的单元对其进行更新。 这种情况可能会在将来出现更多次。

    我已接受 E2E 连接请求。

    谢谢 Matt、

    Marco。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marco。 我现在将向您发送一封私人邮件。