This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:tps552882的异常静态电流

Guru**** 2580165 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979198/tps552882-anomaly-quiescent-current-for-tps552882

器件型号:TPS552882

大家好,我选择 了 tps552882芯片,并通过 WebBench 工具设计了一个电路。

应用:太阳能存储电池电源系统

VIN:10-28V

输出电压 :12V@6A 最大值。Ω

2层 PCB 设计。

这已经是我设计的第二个 PCB。

现在的问题是。输入电压:10-15V,IC 启用,输出电压:12V, 无负载。

输入可检测15 - 35mA 的静态电流。

我是否可以询问此器件的静态功耗是否正常?导致此问题的原因是什么?如何解决此问题?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6538348、

    原理图显示您将 MODE 引脚连接到 GND。 根据数据表中的表7-2、这意味着器件处于 PWM 模式运行、因此会永久切换。 对于永久开关器件、此电流消耗是可以的、因为晶体管和电感器中存在此开关活动导致的损耗。

    如果您希望在低功耗模式下运行该器件、则需要为此引脚应用24.9k Ω 电阻器。