This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:当 Vin=0V 且 VCC 由外部5V 驱动时、I2C 功能被启用或不被启用

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979276/tps55288-i2c-function-is-enabled-or-not-when-vin-0v-and-vcc-is-driving-by-external-5v

器件型号:TPS55288

各位专家、您好!

我的客户有一个问题、即如果 在 Vin=0V 且 VCC 由外部5V 驱动时启用或不启用 I2C 功能。 我可以在这种情况下获得您的帮助吗? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann-Lien、

    数据表中的第7.3.4节显示了以下信息:

    TPS55288具有双功能使能和欠压锁定(UVLO)电路。 当 VIN 引脚上的输入电压高于3V 的输入 UVLO 上升阈值并且 EN/UVLO 引脚被拉至1.15V 以上但低于1.23V 的使能 UVLO 阈值时、TPS55288被启用但仍处于待机模式。 TPS55288开始检测 MODE 引脚和接地之间的电阻。 之后、TPS55288相应地为轻负载条件选择 VCC 电源、I2C 从器件地址以及 PFM 或 FPWM 模式。

    因此、根据数据表、否、当 VIN 低于3V 时、器件处于关断状态、无法进行通信。