This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63810:SCL 引脚和 SDA 引脚的最大电容

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979051/tps63810-maximum-capacitance-of-scl-pin-and-sda-pin

器件型号:TPS63810

您好!

 

SCL 引脚和 SDA 引脚的最大电容分别为多少 pF?

我的客户希望知道设计他们的 I2C 总线线路。

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko、

    您可以在第7页的数据表中的时序要求中找到这些值。 很抱歉缺少单位 pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brigitte、

     

    感谢您的回答。

    但是、我的客户要求引脚的电容(根据 I2C 技术规格应该小于10pF)、而不是负载电容(标准和快速模式应该小于400pF)。

     

    我的客户希望使用尽可能大的上拉电阻器、因此他们希望知道引脚电容本身以计算最佳的上拉电阻器。

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko、

    该接口是根据 I2C 规范设计的、因此引脚电容应低于10pF。 我认为连接到 SCL 和 SDA 的线路比器件本身更能定义电容。 我不希望收到比 I2C 规范中提供的信息更严格的信息。