This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:反向电流和输出行为

Guru**** 2733855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973665/tps709-reverse-current-and-output-behavior

器件型号:TPS709

您能否帮助回答设计阶段提出的以下问题?

1。 最大反向电流是多少取决于温度?

您是否有图形或至少最大值?

在数据表中、我们仅找到100nA 的典型指示:

2.当输入电压低于所需的输出电压(3.3V)或无法保证最小压降电压时、LDO 如何工作? 最大值 简单提供的输出电压?

«LDO 输出端的电压比 LDO 自身控制的电压源高"、情况会怎样?

是否可以预期指定的反向电流或是否存在副作用(泄漏电流更高)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    请在下面查看我对您问题的回答。

    我花了一些时间来审查这个问题的档案,但我找不到任何其他数据。  我建议使用 EVM 并在客户特定的 Vin 和 Vout 以及温度下进行测量、以获取他们将在应用中看到的值。

    2.当输入电压降至低于输出电压或无法保证最小压降电压时,器件无法维持对输出的调节,并且在压降下运行。  然后、输出电压将作为负载电流的函数下降、直到稳定在 Vin -压降、但仍将在压降下运行。  压降和 PSRR 的瞬态性能非常差。

    3.从器件数据表的第7.3.4节中:

    '无论使能引脚逻辑状态如何、或者 OUT 引脚电压是否大于1.8V、反向电流保护始终有效。  如果输出电压低于1.8V、并且输入电压低于输出电压、则可产生反向电流。  如果对输入引脚施加电压、则可施加到 OUT 引脚的最大电压为标称输出电压或6.5V 的三倍中的较低者。  例如、如果使用1.2V 输出电压版本、则可施加到 OUT 引脚的最大反向偏置电压为3.6V。  如果使用5.0V 输出电压版本、则可施加到 OUT 引脚的最大反向偏置电压为6.5V。'

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Stephen

    非常感谢您的努力和回答。 这些问题最初是我提出的。

    很遗憾,没有关于这方面的数据,但我们别无选择,只能对其进行测量。

    2、这对我们的应用来说是可以的、因为我们需要非常小的电流(最大3mA)、所以压降也会保持在很低的水平。

    在这种情况下、这意味着反向电流保护正在运行、一旦输出端的电压恢复到标称输出电压、LDO 将按照正常运行方式调节输出。

    非常感谢您的支持和亲切问候、

    Ueli