This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:针对每个引脚的短路测试

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973830/ucc28070-short-test-for-each-pin

器件型号:UCC28070

您好!

我正在对 UCC28070器件的每个引脚进行简短测试。
但是、测试内容很特殊、我们不仅验证相邻引脚之间是否短路、而且验证所有引脚是否短路。
在这些器件中、在以下情况下、器件将被短路损坏。
2引脚和4引脚
12引脚和15引脚
4引脚和8引脚
13引脚和15引脚
我想我正在做一个特殊的测试、我认为这项测试不可避免地会破坏器件。
不过,我希望你对以下内容发表意见。

(问题1)
器件内部上述引脚之间的距离是多少?
(问题2)
上述引脚在器件内部短路的风险是多少?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaji

    正常情况下、IC 因以下短路测试而受损、该损坏与 IC 内部以下引脚的内部距离无关、与电压应力有关。

    2引脚和4引脚:引脚2假定连接一个电阻器 GND 或连接到 PWM 脉冲以实现同步功能、但引脚4是一种恒定电压、
    12引脚和15引脚:CAOA 短接至 VCC、CAOA 只能处理<7V 的电压、VDD 非常高于7V
    4引脚和8引脚:这是 CSB 短接至 VREF=6V、CSB 是电流感应、它是 CT 的输出信号、应是不连续信号。
    13引脚和15引脚:VREF 短接至 VCC、VREF 应因过载而损坏

    云生