This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:如何通过 CPU 清除故障

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973395/ucd90160a-how-to-clear-the-faults-by-cpu

器件型号:UCD90160A

您好!

我们现在可以通过 Fusion Digital Power Designer 清除 PMBus 警报、但无法通过 CPU 控制的 PMBus 清除。

即使用 FF 或00写入代码0x03、PMBus 警报仍然保持低 电平。 我们如何通过 CPU 控制的 PMBus 清除故障?

另外、当 我们通过 Fusion Digital Power Designer 清除故障时、PMBus 线不会改变。

谢谢。

方友祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    CLEAR_FAULT (0x3)是 一个发送字节命令、它没有任何有效载荷字节。 应用程序不应随命令代码一起发送0xFF 或0x00。

    您能更具体地说 PMBus 线路未更改吗?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的支持。

    当我们使用 Fusion Digital Power Designer 清除故障时、CLK 保持高电平、数据保持低电平。 但 PMBus 警报可能会从低电平变为高电平。 和电源轨电压可在 Fusion Digital Power Designer 上进行更新。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    发出命令后会有一个扩展时钟。 但应切换 CLK 和数据、否则更改不会改变。

      您是否具有用于范围设置的探测器触发器、时间分频?

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    非常感谢您的大力支持。 问题已解决。

    在没有有效载荷的情况下发送命令0x03后、UCD90160A 可以正确接收命令并清除故障。

    PMBus 线波现已修正、很抱歉造成混淆。

    方友祥。