This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:您是否对 TDM 功能进行了 BQ25101测试?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973547/bq25101-do-you-have-bq25101-testing-about-ttdm-function

器件型号:BQ25101

大家好、

根据数据表、我们知道 TS 引脚可以执行多种编程模式。

用户可以启用 TTDM 功能。 和电池热检测。

但我的客户希望了解有关 OUT 引脚的此 TS 引脚设计的更多详细信息。

我们知道、将 TS 引脚拉至低电平将禁用充电器、这意味着没有输出输入输出引脚。

如果将 TS 引脚上拉或悬空、则表示启用 TTDM、并且 OUT 引脚中存在输出电压。

有250k Ω 电阻器下拉的情况如何? 我知道它将禁用 TTDM、但如何禁用 OUT 引脚?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

    250k 下拉电阻器可防止设备进入 TTDM 模式、但在拆下电池组后会进入低温关断状态。

    我可以提供更多详细信息、请与我联系。