This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2004A:内部钳位二极管特性

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973707/uln2004a-internal-clamping-diode-characteristics

器件型号:ULN2004A

对于 UNL2004DA、您是否有适用于集电极和发射极之间钳位二极管的内部二极管模型可用于仿真? 如果不是、您是否具有低电流消耗的正向电压(即10mA)? 数据表中的正向电压典型值为1.7V、但不清楚在什么电流下会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zach、  

    根据以下数据表摘录、在350mA 的 IF 下测量 VF 的规格。

    钳位除光器在驱动电磁阀等电感负载时非常有用。 对于较大的电感负载、它们无法处理能量、人们可能会使用外部肖特基来驱动更多的电感负载。 现代外部二极管的优势在于比内部钳位更早地导通、分流 IC 中的能量、并且制造商对这些二极管进行了很好的定义(例如通过数据表、PSPICE 模型)。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dimitri。 我在该线路上确实有一个外部二极管用于保护。 我要确认的是、我的外部二极管将在内部钳位二极管之前导通、这样我就不会损坏内部二极管。 您是否有关于较低电流水平下的正向电压的任何信息?

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Zach Bruce "]

    谢谢 Dimitri。 我在该线路上确实有一个外部二极管用于保护。 我要确认的是、我的外部二极管将在内部钳位二极管之前导通、这样我就不会损坏内部二极管。 您是否有关于较低电流水平下的正向电压的任何信息?

    [/报价]

    二极管可以导通~0.7V、因此建议使用肖特基二极管。  

    最好

    Dimitri