This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5045A-Q1:REF5045A-Q1

Guru**** 1153980 points
Other Parts Discussed in Thread: REF5045, LM4051-N
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978804/ref5045a-q1-ref5045a-q1

器件型号:REF5045A-Q1
主题中讨论的其他器件:REF5045LM4051-N

尊敬的先生:

我正在寻找电压基准 IC

输入电压:5V DC
输出电压基准变量:0至4.5V DC

请推荐合适的 IC

此致
Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    4.5V 是一个非常特殊的电压、因此我们的选项有限。 您能否帮助分享此电压的用例? 我们一直在寻找扩展 portflio 的方法。

    目前、我们有 REF5045、这是一款非常高精度的器件。

    如果您需要较低的精度、则必须使用 LM4051-N ADJ 并使用电阻器将输出电压调节至4.5V。