This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:如何降低输出电压的过冲

Guru**** 2733855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973705/tps709-how-to-lower-the-overshoot-of-the-output-voltage

器件型号:TPS709

您好!

客户正在使用 TPS70950、发现在0.4V 的输出电压斜率开始时出现过冲。 客户需要低于0.25V 的电压。

您是否对如何降低过冲有任何想法? 谢谢!