This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH 工具/LM3464A:LM3464A

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3464A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976430/webench-tools-lm3464a-lm3464a

器件型号:LM3464A

工具/软件:WEBENCH 设计工具

我的客户对 LM3464A 有疑问、下面是客户的逐字提问:

“我有兴趣了解一些有关热折返功能的信息。 在数据表的第17页上、似乎可以禁用热折返功能、如果可以、您可以确认并确定如何禁用。 请参阅随附的图片以参考数据表。 如果无法关闭热特性、是否可以仅施加3.25V 的直流电压、以便始终使热折返时间达到百分之百、 这是否允许我仅通过 TTL PWM DIM 引脚控制 PWM 调光?”

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanni、

      热折页无法在内部禁用、这对您而言是可以的、您曾提到过"只需施加3.25V 的直流电压、以便始终在百分之百的时间内进行热折返"。 而且、您可以确保 仅通过 TTL PWM DIM 引脚来控制 PWM 调光。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Sean。 因此、要清楚一点、如果我希望在100%的时间内实现热折返、我只需向器件施加3.25V 的恒定 TTL 信号、这样我就可以从 DIM 引脚获得器件 PWM 了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

      是的、您的理解是正确的。

    BR

    肖恩