This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069作为双向开关?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973596/lm5069-lm5069-as-a-bidirectional-switch

器件型号:LM5069

您好!

我计划使用 LM5069MM-2作为使用2个反串行 MOSFET 的双向开关控制器、如下所示。 两个 FET 的源连接在一起并连接到 OUT、而两个栅极连接在一起(栅极)。

我的意图如下:  

从 VIN 流向 VOUT 的电流:使所有功能正常工作(UVLO、OVLO、电流限制、功率限制)

从 VOUT 流向 VIN 的电流:仅保留 UVLO 和 OVLO 功能(基于 VIN 测量),无电流限制,无功率限制。

仿真表明、虽然分流电阻器电压为负(用于感测绝对最大额定值的 VIN 为+/- 0.3V、不会超过)、但这种预期用途是可行的。

您能否确认真实电路将像仿真一样工作?

BR、

Thomas Lechner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的支持!

    在该配置中使用 LM5069时、我看不到任何问题。 您能否分享应用用例和最终产品的详细信息?

    此致、Rakesh