This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:ucc28782-抖动

Guru**** 2536160 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC24612, UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978539/ucc28782-ucc28782--dither

器件型号:UCC28782
主题中讨论的其他器件:UCC24612、UCC28780

对 Ulrich Goerke 的答复

你好 Ulrich

一如既往地感谢您的回应:对了!

很高兴听到您的反馈...

新年快乐!

因此、我们不得不跳过 UCC28780/UCC24612旅行车和搭车到 UCC28782/MP6908...希望我们能够处理抖动事件、我们将特别针对任何不可预见的事件进行测试。

抖动似乎会在 UCC24612上增加未知应力、因此我们遵循针对 MP6908 SR 控制器的评估套件建议。

您对此有何看法?

我们有使用 UCC28780和 UCC24612构建的 PCB、如果我们通过问题解决 GND 问题、我们可以构建原型并将其用于等待中的客户。 仍在寻找如何操作。

R

R

BTW:我们之前的 PCB 与 GND 平面之间有3个过孔、导致了所有问题! 这次、我们将复制28782评估套件铜平面、关键部件的放置和布线。 供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    我们发现、虽然 UCC24612在许多应用中都能正常工作、但在抖动运行时、它在处理 UCC28782快速变化的时序方面存在一些问题、因此需要使用不同的 SR 控制器。

    很高兴您找到了接地端的错误通路。  当然,它们会导致各种令人沮丧 的无法解释的行为,直到最终 发现为止。
    我希望您的下一个电路板没有错误、其性能和 EVM 的性能一样出色。

    此致、

    Ulrich