请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
大家好、
你好。
我们的客户只想确认 BQ40z80上的5 LED 配置是否有效? 如果是、是否应通过设置 CHG 和 DSG 阈值1至5、通过"LED 支持"(在 bqStudio 中)设置 LED 充电状态?
您能否根据 sluubz5.pdf 第22页确认 LED 从0%变为100%的顺序是 D8 (LED1)、D7 (LED2)、D12 (LED3)、D11 (LED4)、D9 (LED6)和 D10 (LED6)?
提前感谢!
艺术