This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS737:TPS73733DCQR 在3.3V 时未调节电压

Guru**** 678420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978456/tps737-tps73733dcqr-not-regulating-voltage-at-3-3-v

器件型号:TPS737

在输出端使用万用表时,我发现电压值为1.96V, 但 TPS73733DCQR 应调节为3.3 V

我在原理图中缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rafael、  

    在示波器上:

    输出是否振荡?

    -拉取了多少电流?

    -输入电压是否下降至低于输入电压(低)?

    最棒的

    Juliette