This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282:如何管理死区时间?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5106, UCC27282, LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978261/ucc27282-how-to-manage-dead-time

器件型号:UCC27282
主题中讨论的其他器件:LM5106LMG1210

您好!

我正在为全桥拓扑设计高种子驱动器、该器件是一款适用于超声波应用的 D 类放大器。

我们使用 LM5106驱动器构建了第一个原型、其中包括死区时间管理。 我们发现 LM5106不够快、可以跳过一些非常小的脉冲。

然后、我们会得到一些建议来查看 UCC27282、它不包含死区时间管理、而是一个互锁功能。

我们使用一个可生成 PWM 序列的模拟部件来调整驱动器、因此这里没有死区时间管理。

我们如何在该设计中管理跨导? 我们使用高速 mos 进行仿真、仿真不会产生交叉传导、但如何确保这一点呢?

我们的模拟 PWM 发生器为我们提供单信号(HI)、然后我们使用高速反相器门来生成信号 LI、我不喜欢使用大量逻辑制造的传统分立式 PWM 死区时间。

我最初认为互锁功能将在最短死区时间内防止直通、但据我了解、互锁不是针对交叉传导问题而实现的。

除了 LM5106、我没有找到其他具有死区时间管理功能的驱动器、但速度更快(例如死区时间为50ns、可能是 lmg1210、但太贵、没有汽车功能)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Briquel、

    我还记得之前关于使用 LM5106的讨论、以及考虑 UCC27282的建议。

    我知道 PWM 控制器只为高侧信号生成一个 PWM 脉冲。  您使用逆变器生成低侧驱动器输入的配置是一种常见的解决方案、但您确实需要注意的是、逆变器以及在这种情况下、栅极驱动器输入上的互锁不会在高侧和低侧之间插入任何死区时间 侧输入。

    我建议确保在驱动 MOSFET 栅源极电压的信号之间有一定的死区时间。 您可能已经采用的一种方法是在 MOSFET 栅极的驱动器输出上配置栅极驱动网络、以便导通速度比关断 Vgs 电压慢。 导通路径上通常具有比关断路径更高的栅极电阻。 这通常具有导通栅极电阻、并联二极管、用于电阻较低或无电阻的关断路径。

    另一种方法是在逆变器路径中具有一些较小的延迟、这种延迟会以一个边沿延迟略微延迟 LI 引脚到 HI 引脚的信号。 在这种情况下、您希望关闭边沿没有延迟、并且在开启(上升)边沿上有轻微延迟。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    非常感谢您回顾之前关于我的 fastbridge 计时问题的讨论。

    根据您的理解,我是 mos 驱动器和桥的初学者,在阅读您关于在栅极路径上添加电阻器/二极管的建议后,我这次尝试使用这种方法进行计算,“工作正常”:)

    因此、我现在可以调整电阻器值以微调死区时间、现在可以利用我的超快 MOSFET。

    我认为只能用这种方法来生成死区时间、我使用的反相器栅极速度超快(ns 延迟)、因此这会为上行和下行重叠插入一个 ns 死区时间、但互锁逻辑会处理这种小的重叠。

    感谢您回忆一下驱动器和 MOSFET 桥接器的基础知识、但帮助我了解如何在本主题中工作。

    此致、

    Florian Briquel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Briquel、

    感谢您确认这解决了您的问题并解决了您的疑虑。 这对我们和论坛大有帮助。

    此致、