This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5390:用于控制有刷110V 直流系列电机的隔离式栅极驱动器和 MOSFET 电路

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5390SCDEVM-010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978226/ucc5390-isolated-gate-driver-and-mosfet-circuit-to-control-a-brushed-110v-dc-series-motor

器件型号:UCC5390

您好!

我正在研发一款基于隔离式栅极驱动器(UCC5390SCDR)和 MOSFET (STW70N60M2)的驱动电路、用于110V 有刷直流电机控制(分离场系列)。 在此设计中、我想使用两个 MOSFET、其中一个 MOSFET 用于通用控制、另两个 MOSFET 用于方向控制。 必须确保公共和驱动路径中的控制。 方框图如下所示、供您参考。 此设计是否适合我们? 请给出建议。 如果您共享具有所有保护功能的详细电路、我们将不胜感激。

电机额定电压- 110V DC、额定电流- 5A、峰值电流- 8A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,林格穆尔西,

    感谢您的提问!

    您计划使用什么栅极电压来驱动 STW70N60M2? 请注意、UCC5390SCDR Vcc2具有12V UVLO 设置、Vcc2电压需要>13V。

    此致、

    江姚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gangyao、

    在初始测试中、我们提供了18V 的栅极电压、并且我们能够在电机端子上仅获得14V 电压。 无法控制输出电压。 我们需要调整哪些参数、以便我们能够获得110V 的输出。 请给出建议。

    此致、

    林格穆尔西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    忘记了、我们已连接变阻器作为负载并进行测试、以代替电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这里、我的问题是、如上图所示、单个高侧 MOSFET 和低侧 MOSFET 是否可以用于电机驱动? 通过研究、我了解到半桥配置用于电机驱动。 如果我使用半桥配置、在这种情况下只能进行公共或正控制。 我的要求是控制电机的公共和正极路径。 请给出建议。

    此致、

    林格穆尔西。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lingamurthy、 您的想法应该可以实现。 我认为问题可能是“高侧”开关。 您可能会由于电机上的电压而损失电压。 您确实需要一个隔离式电源来驱动这两者。 您可以使用类似的器 件:www.ti.com/.../UCC5390SCDEVM-010此设计包含隔离式电源、允许您使用正确的栅源电压驱动高侧开关。