请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65233 您好!
我已将 TPS65233 IC 安装在分线板上、所有分立式组件都放置在通用 PCB 上。 输入电压为5.5V。 进行连接
在连接电源之前、我已经检查了所有引脚上的短路情况、当我为电路板提供输入电源时、电压下降至2V、并且电路消耗更多电流。
当我重新检查输入电源引脚1 LX 时、它显示接地短路。 请指导我、可能是导致电路板消耗高电流的问题。