This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515-Q1:增益相位测量

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973100/tps92515-q1-gain-phase-measure

器件型号:TPS92515-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92515

尊敬的先生/女士

我的客户希望测量增益相位、但 TPS92515没有反馈引脚。 您是否会指导我们如何设置 AP100/AP300 (增益/相 位仪表)?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    感谢您的参与。 我们的一位工程师将于周一与您联系、以帮助您处理此请求。 同时、请参阅 TPS92515-Q1数据表

    此致、

    Caroline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    我不确定您的客户为何要执行此测量。  TPS92515是一款滞环模式降压稳压器、此稳压器具有固有稳定性并逐周期调节电流。  传统电压模式和电流模式控制稳压器上没有用于闭合环路和调节的误差放大器。   

    我不太确定如何测试这种情况、因为您必须断开连接到比较器的环路、比较器是感测电阻两端的差分信号、包括 VIN 引脚和 CSn 引脚。  我不确定注入 VIN 会如何影响器件。  我以前没有进行过这种测量、因为它具有固有的稳定性和逐脉冲电流限制、因此确实需要它。   

    设置可能如下所示:

    同样、我不确定这是否能够正常工作、我不确定客户为什么需要在没有带误差放大器的传统控制环路的情况下执行增益和相位波特图。   

    -弗朗西斯·胡德