This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:TPS1663是否满足 DIN EN 61010的要求?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975278/tps1663-does-tps1663-meets-the-requirements-of-the-din-en-61010

器件型号:TPS1663

您好!

我想将 TPS1663器件用作我的保护器件。

我是否知道它是否符合 DIN EN 61010的要求?

提到的有关防火安全的 DIN EN 61010:

“如果使用过流保护器件,则必须是保险丝或不可调节和不自启动机电设备。”

 

希望能得到答案。

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

    欢迎使用 E2E!

    TPS1663可用作防火安全系统中的电子过流保护器。 我还建议您交叉验证您的产品认证机构。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    在 DIN EN 61010中、它提到了

    “如果使用过流保护器件,则必须是保险丝或不可调节和不自启动机电设备。”

    我是否可以知道 TPS1663被视为可调节?

    谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

    TPS1663的过流保护阈值可通过 ILIM 引脚上的电阻器进行调节。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我们是否有 TPS16630的 IEC61010证书?

    谢谢。

    此致、

    Syukri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Syukri、

    TPS16630没有 IEC61010认证。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回复。

    TPS16632呢? 数据表中对此进行了说明、如下所示。

    "TPS16332器件集成了可调节功能

    输出功率限制(PLIM)功能

    简化并实现对这些标准的合规性

    IEC61010-1和 UL1310。"

    如果这也不符合要求、您是否有任何其他符合 IEC61010的建议电子保险丝?

    谢谢。

    此致、

    Syukri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Syukri、

    我将检查并在明天返回给您。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    好的。 注意到。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Syukri、

    PTC 或保险丝必须与电子保险丝串联、以符合 IEC61010-1和 UL1310标准。 TPS1663x 的过流和功率限制特性有助于满足 IEC61010-1 / UL131中定义的安全级别

     此致、Rakesh