主题中讨论的其他器件:LM5155、 LM5156
我正在查看适用于 SEPIC 转换器的器件。
您能否为以下规格推荐合适的器件和原理图?
Vin = 12V
Vout =+/-100V
Iout = 0.04A (最大值)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在查看适用于 SEPIC 转换器的器件。
您能否为以下规格推荐合适的器件和原理图?
Vin = 12V
Vout =+/-100V
Iout = 0.04A (最大值)
您好、Lee、
我建议查看以下参考设计。 这将 LM5155 (与 LM5156类似)作为具有正负输出电压的非耦合 SEPIC 控制器来实现。 此设计可轻松更改、以满足您设计的应用要求。
https://www.ti.com/tool/PMP40488
谢谢、
Garrett
您好、Garrett
感谢您提供的详细信息。
让我来看看电路设计。
我有2个问题。
第一个问题是,我想知道布里吉特所说的话。
"对于 VIN 和 VOUT 之间的如此高的额定电压、我建议不要使用 SEPIC、而是反激式。"
我想请您解释原因或分享相关文档。
第二个问题是、如果您在 WEBENCH 中选择 LM5155并运行 WEBENCH、则 SEPIC 结构中的电压最高可达45V。 请检查。 (我的输出电压规格为100V)
我运行的 WEBENCH 地址如下所示。
您好、Lee、
通常、对于较大的设置比率或需要隔离时、反激式转换器工作良好。 唯一的问题是反激式转换器需要复杂的变压器、并且它们可能具有很高的噪声。 Brigitte 分享的用于计算反激式稳压器所需组件的文档。 我共享的参考设计使用 SEPIC、具有一些主要优势。 首先、它不需要复杂的变压器。 其次、功率级别相对较低、因此非常适合拓扑。 第三、SEPIC 比反激式器件安静得多。 这非常适合医疗应用或传感器应用。
关于 WEBENCH、它不支持所需的双输出应用。 这不是 SEPIC 转换器的常见应用、因此 WEBENCH 不支持这种应用。 但是、它将支持100V 输出、WEBENCH 将输出限制为45V、因为大多数应用不需要大于该值的输出电压。 我建议使用我与您共享的参考设计并进行更改以满足您的规格。 需要进行的一些更改是
希望这对您有所帮助。
-Garrett