请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z561 主题中讨论的其他器件: EV2400
您好、Gauges 团队、
我对 BQ27Z561的 CE 功能有两个问题:
1.当我拉低 CE 线路时、是否仍然可以通过 I2C 与监测计通信?
2.使用 EV2400之类的器件时、是否可以覆盖 CE 线路状态?
谢谢、
Mitchell
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Wyatt、
感谢您的快速响应!
我认为关闭系统的 CE 引脚也是如此、但我的客户声称、当 CE 较低时、他们仍然能够查询 BQ27Z561。
我认为这种行为促使了我提出的第二个问题。 这个问题的意思是:EV2400在连接时是否能够覆盖 CE 状态、从而即使在 CE 被拉至低电平时也能使芯片保持在"关闭"模式之外?
我仍在等待方框图或原理图来帮助澄清这一点。
谢谢、
Mitchell