This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31520:如何使用 PWRGD 引脚驱动 LED

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977730/lmz31520-how-to-drive-led-by-using-pwrgd-pin

器件型号:LMZ31520

大家好、

客户正在询问使用 PWRGD 引脚驱动 LED 的任何想法。

有什么想法吗?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、

    与我展示的选项不同、还有更多选项、但请参阅下面的几个逻辑高电平选项、即当 PWRGD 为高电平时 LED 打开。 在这两种情况下、当 PWRGD 为高电平/打开时、LED 导通电流约为(V_LEDPU-V_LED)/R_LED。

    我建议使用外部 FET 的左侧选项、因为它在设置 LED 电流方面提供了更大的灵活性。 对于右侧的选项、PWRGD 下拉功能会限制您的选择。 根据数据表 第4页中列出的电源正常电气特性、当 PWRGD 以2mA 的电流拉低时、PWRGD 的电压最高可达0.3V。 这意味着当 PWRGD 较低且 LED 应熄灭时、LED 上仍会有一些电压、并且可能有足够的电流使 LED 变暗。 您可能需要更加努力地寻找合适的 LED、以便在没有外部 FET 的情况下使用右侧的选项。

    请注意、我已经为 LED 灯串使用了另一个 V_LEDPU 电源轨。 理论上、您还可以将 LED 灯串连接到 V5V LDO 以实现低 LED 电流、 但是、我们没有明确的 V5V 外部驱动电流能力数据表规格、因此如果客户不在 EVM 或原型板上进行全面测试、我会注意不要将 V5V 用于大于5mA 的任何 LED 电流。 V5V LDO 用于为 LMZ31520的内部电路供电。