我在脉冲上有一个正弦信号(大约500MHz)调制(大约50ns 长度、1MHz 重复频率)。 调制深度几乎为100%。 我是否可以使用该放大器将该信号放大到大约0.5A 的输出电流、而不对调制深度进行任何/有限的更改?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在脉冲上有一个正弦信号(大约500MHz)调制(大约50ns 长度、1MHz 重复频率)。 调制深度几乎为100%。 我是否可以使用该放大器将该信号放大到大约0.5A 的输出电流、而不对调制深度进行任何/有限的更改?
您好 Morris、
我在车手团队中与 Leslie 合作。
LMG 板是一个电压驱动板、需要0至3V PWM 信号来启用驱动板上 GaN FET 的 LMG1025、如用户指南的第8.1节所示。
驱动器 IC 通常在 IN+和/或 IN-上接受方波数字信号(高达60MHz)、以将其放大为驱动 EVM 上设计的门控 MOSFET 的5.5V 信号、因此该电路板可能不适合您的应用。
此致、
-Mamadou