This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:通过汇流条引脚进行电流测量

Guru**** 2613245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977158/bq79616-q1-current-measurement-through-bus-bar-pins

器件型号:BQ79616-Q1

您好、TI、

我想知道 、是否可以使用专用汇流条引脚测量电流?  

对于两种不同的情况:

1 -低侧电流测量  

-我计划使用分流电阻器并将2个端口直接连接到 BBP 和 BBN、而不是像 I = V_DIFF / R_SHUNT 这样简单的计算

2:堆叠操作中的高侧电流测量

-在堆叠了10个以上 BQ79616-Q1的堆叠操作中、是否可以在顶部 BQ79616-Q1器件的汇流条引脚中以相同的运行方式(R_SHUNT 和简单计算)测量电流?

谢谢、

所有必有之处、

Savas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Savas、您好!

    不建议这样做、实际上、我们有名为 bq75614和 bq79656的器件、它们很快就会 RTM、这些器件会将汇流条引脚完全重复用作此类应用的电流感测引脚。 请继续关注。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

    感谢您的回答、bq79656是否有任何预期日期?

    bq79614适用于14S、因为我需要至少15S 的运行。

    所有必有之处、

    Savas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Savas、您好!

    有关更多详细信息、请向朋友索取并发送私人邮件。 我将关闭此主题。

    此致、

    泰勒