This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222-Q1:开关频率

Guru**** 2380450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21222-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977364/ucc21222-q1-switching-frequency

器件型号:UCC21222-Q1

您好!  

我将在我们的项目应用中使用 UCC21222-Q1。 下面是使用的测试条件:VDDA = 15V;VCCI = 5V; INA = INB = 3.3V、开关频率为20kHz 时、INA 占空比为87%、B 时占空比为1% 。但是、观察到 OUT B 信号较小、处于9V 范围内、而预期值约为13V。 请您解释一下偏差吗? 这是因为占空比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    您可以共享原理图吗?

    谢谢、

    Krystian