This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:MOSFET 电阻

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977407/bq78350-mosfet-resistance

器件型号:BQ78350

大家好、
我对 BQ78350数据表中的电路有一些疑问。


使用分压器测量电池电压、并通过电阻器 R48 (13.7K)获取电池电压。 P 沟道 MOSFET BSS84-7-F 的 Rdson 为10 Ω。
计算电池电压时是否考虑了该电阻?
此外、我是否可以使用微控制器以相同的方式读取电池电压? 因为 Rdson 将在0到10欧姆之间。
此外、如何为 C23选择电容值?




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     与分压器中的其他电阻器相比、该组件的 Rdson 较小(最大为10欧姆、但数据表图中的典型值要低得多)。 我希望较大电阻器(如本示例中的300k 欧姆电阻器)的精度变化会对精度产生更大的影响。 可以对该测量值进行校准(请参阅 TRM 的外部平均电压校准部分)、以解决误差问题。  

    我不确定如何选择 C23的值、但我注意到 EVM 和 TI 参考设计(I https://www.ti.com/tool/TIDA-00792)中使用了3300pF、因此我认为这是一个安全的使用值。 我假设您的 R48电阻器将处于10k 至15k 范围内。

    此致、

    Matt