This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115A:输入侧的浪涌电流可承受性

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2115A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977192/tps2115a-inrush-current-affordability-at-input-side

器件型号:TPS2115A

各位专家、您好!

我的客户在 Type-C 扩展坞应用中使用了 TPS2115A。 最近、在插头和不插头测试期间遇到了一些此类芯片损坏。  他们 怀疑可能是由浪涌电流引起的。 因此、他们想知道该器件在输入端可以承受多大的浪涌电流? 有什么方法可以降低这种风险? 感谢您的建议。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    该器件的额定电流高达1.5A 或2.5A、具体取决于所使用的封装。 任何高于此值的电流脉冲都会损坏器件。 该器件无法更改其输出压摆率。 减小输出电容器将降低浪涌电流尖峰。 另一个损坏源可能是热插拔 USB 电缆时电缆电感引起的电感尖峰。 为此、我建议使用 TVS 二极管将电压钳制在6V 等更低的值。