This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:关于 UCC2897A 的设置

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977291/ucc2897a-about-the-setting-of-ucc2897a

器件型号:UCC2897A

您好!

我想问您有关 UCC2897A 器件的信息。
(问题1)
如果我不使用过压保护功能(LINEOV)、能否将 LINEOV 引脚设置为 GND?
(问题2)
数据表显示了特定条件下的最大占空比(请参阅下图)、但实际上该器件的最大占空比是多少?
在 RON = 87kΩ Ω、ROFF = 54kΩ Ω 和 RDEL = 10kΩ Ω 的条件下、我已确认我制作的电路板可输出高达约77%的占空比。
(问题3)
数据表规定、外部同步频率应设置为高于自由运行频率。
是否可以进行以下设置?
外部同步频率 x 0.9 >自由运行频率

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    (问题1)
    如果我不使用过压保护功能(LINEOV)、能否将 LINEOV 引脚设置为 GND?

    是的、您可以。


    (问题2)
    数据表显示了特定条件下的最大占空比(请参阅下图)、但实际上该器件的最大占空比是多少?
    在 RON = 87kΩ Ω、ROFF = 54kΩ Ω 和 RDEL = 10kΩ Ω 的条件下、我已确认我制作的电路板可输出高达约77%的占空比。

    最大占空比与所选的开关频率相关、然后减去死区时间以及上升和下降时间。 因此、较低的开关频率可能具有更大的最大占空比。 数据表中的公式5显示了最大占空比计算。


    (问题3)
    数据表规定、外部同步频率应设置为高于自由运行频率。 是否可以进行以下设置?
    外部同步频率 x 0.9 >自由运行频率

    这意味着您需要设置外部同步>1.11自由运行频率。 是的、没关系。 但是、您应该知道自由运行频率具有大约10%的容差。 因此、您的外部 SYNC 应大于1.11 x (1.1)自由运行频率、或外部 SYNC 频率> 1.23自由运行频率。