This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:VCAP UVLO 下降阈值在哪种用例中工作?

Guru**** 2558370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976941/lm7480-q1-which-use-case-does-vcap-uvlo-falling-threshold-operate

器件型号:LM7480-Q1

大家好、  

VCAP UVLO 下降阈值运行在哪个用例中?  

图9-1显示、在电荷泵启用期间、它为 VCI-VS 电压保持12.2V 类型。 我想知道电荷泵电压何时下降并且检测到 UVLO 下降沿。

此外、您能否给我提供(VCP-VS)和 VS 之间的特性?
我想它也与电荷泵 UVLO 下降检测案例相关。

此致、
Ochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi、

    1. 基本上、UVLO 功能是确保仅在电荷泵具有足够的电压来完全开启 FET 后才启用 FET。 以下是数据表的摘录。
      1. 为了确保外部 MOSFET 可被驱动至高于其指定阈值电压、在启用内部栅极驱动器之前、至 VS 电压的电容必须高于欠压锁定阈值、通常为6.6V。
    2. 电荷泵电压下降、并且在电荷泵电容器过载等情况下检测到 UVLO 下降沿。
      1. 例如、如果有任何可能导致 DGATE 持续开启和关闭的情况、电荷泵可能没有足够的电荷 长时间驱动栅极打开和关闭、并且电荷泵电容电压逐渐降低、从而导致 UVLO 事件。
    3. 电荷泵/(VCAP-Vs)最终用于驱动 DGATE 和 HGATE。 从应用的角度来看、下面的图形可能对您更有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    感谢您的回答。  

    您能告诉我 UVLO 的另一个用例吗、下面显示的是什么?  

    图9-1显示了电荷泵将 VCI-VS 保持在12.2V~13.2V 范围内。 如果 VS 电压降至6V、会发生什么情况?
    电荷泵是否会继续使 VCP-VS 12.2V~13.2V 或者 VCI-VS 是否会逐渐减小、最终触发电荷泵 UVLO 事件?

    此致、
    Ochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi、

    VS 引脚的有效工作电压范围为3V 至65V。 电荷泵将在 VS>=3V 时正常工作。  

    因此、当 VS = 6V 时、电荷泵电压(VCAP–VS)仍将在12.2V 至13.2V 之间切换。   

    电荷泵 UVLO 的主要用途是确保仅在电荷泵具有足够的电压来完全开启 FET 后才启用 FET。 您正在寻求其他方面的示例、其中电荷泵电压可以从稳态降至 UVLO 以下。 以下是两种可能的条件:

    1. 如果存在任何可能导致 DGATE 持续开启和关闭的情况、电荷泵可能没有足够的电荷长时间 驱动栅极打开和关闭、并且电荷泵电容电压逐渐降低、从而导致 UVLO 事件。
    2. 器件输入电源关闭、导致 A 和 VS 引脚的电压降至低于其 POR 电平。