This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180电源 MOS 损坏问题

Guru**** 2514205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC27511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977247/ucc28180-ucc28180-power-mos-damage-issues

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: UCC27511

您好、先生、  

我们将 UCC218180设计用于650V/10A PFC 、并存在功率 MOS 损坏问题。

如下图所示捕获波形、您能帮我们推荐吗? 谢谢!

 蓝色轨迹线表示功率 mos 的 Vds、绿色轨迹线表示功率 mos 的 Vgs、红色轨迹线表示 ID 电流

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从波形可以看出、VGS 在毫尔波形下具有非常强的振荡、它可能会在 mosfet 上引起非常高的开关损耗、并且还可能在 UCC28180 drv 引脚上引起负电压。

    我建议您在控制器和 MOSFET 之间添加一个驱动器、例如 UCC27511。

    您还可以增加 MOSFET 和 PFC 控制器之间的导通/关断电阻。