This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:LM5023 Webench 定制组件

Guru**** 1133420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976804/lm5023-lm5023-webench-custom-components

器件型号:LM5023

我使用 webench 为交流/直流电源生成基于 LM5023的设计;

VIN 24 - 250V 交流、Vout =12V 直流@1.5A

指定了许多自定义组件。 Web Bench 不支持对生成的设计进行仿真。 是否可以安全地假设对于这些特定的电阻器和电容器、接近理想指定值的值不会显著降低性能和调节性能?

  • Rsnub1/2 = 5.9462kΩ Ω  (使用5.94K 1%
  • kΩ= 1.83967 μ V  (使用1.84kΩ Ω)
  • CD = 5.5076pF

假设我可以选择符合规定规格的商用二极管、我是否应该注意其他规格限制?

  • DSEC/Dsec2:VRRM 319、IO 3.75
  • D3 VRRM 347V、IO 40mA

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Donovan、

    感谢您对 TI 的关注。

    是的,您可以使用其   价值 接近模拟建议值的商业零件 ,该商业零件不会显著降低性能和法规。

    谢谢。