This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24155:在 VBUS 断开时减小电池放电电流

Guru**** 2503285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976766/bq24155-reduce-battery-discharge-current-when-vbus-is-disconnected

器件型号:BQ24155

您好!

根据数据表、高阻抗模式下的电池放电电流可能高达20uA。

我的目标是将此电流降至1uA 以下。 我在高阻抗模式下不需要充电器功能、因此最好关闭充电器。

我注意到、如果 AUXPWR 悬空、则充电器无法达到最大功率、有时充电器根本无法工作。 因此、我在 VBUS 连接情况下放置了一个密钥将其连接到 VBAT。


您能否检查一下、我是否正确执行了、以及实现目标的可靠途径? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damir:

    这是一种非常巧妙的降低 IQ 的方法。  我们通常建议在 CSOUT 和电池之间放置一个串联 FET。   

    我与设计人员进行了检查、他认为这应该起作用、但我想提醒您、IC 不再通电、因此您在重新连接 VBUS 之前无法再与其通信。  这意味着所有 I2C 寄存器将重置为默认值、并将在每个 VBUS 插件上重新写入。

    此致、

    Jeff