This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33610:电感器选择和频率折返

Guru**** 2503605 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976938/lmr33610-inductor-selection-and-frequency-foldback

器件型号:LMR33610

您好!

我们有两个分别使用 LMR33610的5V 和6V 电源轨  

编号 参数 6V 电源轨 5V 电源轨
1 最大输入电压 12.6V 12.6V
2. 典型负载电流 0.5A 0.3A
3. 计算出的电感值 41 μ H 83 μ H
4. WEBENCH 建议值 22 μ H 24 μ H

查询

1、数据表中的计算值与数据表中的建议值之间存在很大差异。 为什么是这样,我们应该考虑哪一个?

2.对于固定开关频率解决方案、我们是否可以在相同的引脚输出和封装尺寸中选择?

计算参数:

电感纹波常数 k:0.3  

开关频率 Fsw:400kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    ,典型负载电流*40%的计算 wenBench 的建议值基于 LMR33610的 Iomax,即1A。 我们更喜欢遵循 wenbench 建议值。

    谢谢

    李丹尼尔