适用于 TPS2596xx 器件的 Excel 计算器在下拉框中有一个拼写错误、其中列出了 tps259531而不是 TPS259631。 尽管存在拼写错误、但电子表格不会针对高于13.58V 的过压锁定进行调整。 不清楚在何处输入 R3的值来计算其他两个电阻器。
更重要的是、数据表似乎没有提供计算 dVdt 电容所需的所有详细信息、我们依赖电子表格进行计算。 无法输入高于13.58V 的电压会给我客户的应用造成限制。
您能否评论并告知您何时可以使用计算器的修订版? 此外、是否可以使用用于计算 CdVdt 的其他公式更新数据表?
谢谢!