This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A39:是否有任何方法来仿真 TPS7A3901的负载响应?

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976211/tps7a39-is-there-any-way-to-simulate-load-response-of-tps7a3901

器件型号:TPS7A39

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 TPS7A3901用于他们的下一个产品。

 他们正在寻找一种方法来仿真 TPS7A3901的以下各项。

 负载响应。

 2.输出电压稳定性可防止输入电压高速变化。

 3、在 NR/SS 和 GND/之间连接的电容值发生变化时的噪声水平。

 请给我回复。

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、  

     负载响应。

    请参阅数据表中的图30-31。  

     2.输出电压稳定性可防止输入电压高速变化。

    请参阅数据表中的图26-29。  

     3、在 NR/SS 和 GND/之间连接的电容值发生变化时的噪声水平。

    请参阅数据表中的图16-17。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Jason、

     非常感谢您的回复。

     客户想要更改一些参数(例如、负载 瞬态时间)。

     TPS7A3901是否没有仿真器?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、  

    您可以使用 PSPICE for TI 使用不同的参数来仿真 TPS7A3901的负载瞬态。 请注意、仿真仅供参考、因为实际电路板可能具有附加的寄生电容和电感。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Jason、

     感谢你的答复。

     我将告诉他们 PSpice for TI 可用于负载瞬态仿真、作为参考。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。