This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:设计支持

Guru**** 2420560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975896/ucc28180-design-support

器件型号:UCC28180

尊敬的先生:


请帮助我们解决问题。

下面是设计详细信息。

我们设计的 PFC 功率为2.4KW

  • 输入电压范围:150V-275VAC 50Hz
  • 输出:400V@6A
  • 工作频率:100KHz
  • 输入 UVLO:85V
  • 功率因数:0.99
  • 峰值效率:98%
  • 工作温度:室温25°C (有气流)
  • 辅助电压:12V

设计输出详细信息

  • L:117uH
  • Cin:1.5uF
  • COUT:680uFx2
  • MOSFET:STW33N60M2
  • 二极管:STPSC20H065CW
  • Isense C:1nF
  • Isense R:0.005E
  • ICOMP:2.2nF
  • Vcomp:C2:4.7uF、C1:470nF、R1:18K
  • Vsense:1nF


原理图

面临的问题

  • 最初、我们面临85V、150V、230V 输入电压下的输出电压波动。 在230V DUT 下失败(MOSFET)
  • 在上述条件下、我们错误地放置了0.005E 的0.05E 实数。
  • 同样、在交流50V 下放置正确的分流电阻值后、DUT 失败(我们将交流电压从0V 增加到230VAC)
  • 我们还使用 Vcomp 的变化进行测试、但未求解。
  • 此外、我们还使用3.5KW 参考设计值进行了测试、但 DUT 持续发生故障。

此致、

传感器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SENNTLA

    我将关闭此主题、您将在不同的主题中提出相同的问题。 请在您的第一个帖子中查看答案。

    云生