请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM4140 尊敬的 TI 团队:
我们 在设计中使用了 LM4140ACM-1.0/NOPB 器件来生成1V 基准电压。 我们已提供5V 电源作为输入电压、并使用2V5级 GPIO 控制使能信号。
使用5V 输入电源和2V5使能信号时、不会生成 LDO 输出电压。 请告诉我们为什么在该配置中不会生成输出电压。?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.