This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:单节锂离子电池过热问题

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ24075T, LM66100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976260/bq24075-overheating-problems-with-a-single-cell-li-ion-battery

器件型号:BQ24075
主题中讨论的其他器件:LM66100

大家好、

客户正在使用 bq24075电池充电器、对 NTC 有疑问

 °  °其电池在充电期间允许的温度为45 μ A、但电池组 NTC 监控器上的 bq24075规格在为电池充电时将跳闸点设置为50 μ s。 他们希望了解使用 此器件的单节锂离子电池是否存在过热问题

它们的电池 规格在充电期间最大 T 值为45°C。 我们是否有适合其电池允许温度的产品、或者他们是否可以使用 bq24075T、即基于电压的 TS?

 有关电源路径 Vo (reg)的其他问题:
如果它们的 VIN =5V (来自 USB),则引脚10/11上的输出电压等于:
5V-VDO (输入输出)= 5V-300mV?
还是始终 VOUT=5.5V 稳压输出、并丢弃无 Vin 值?
由于它们需要 BQ24075输出和第二个电源之间的或环负载开关(由两个输入电压最大为5.5V 的 LM66100实现)、因此它们需要确保电池充电器输出电压低于5.5V

如果您对客户有其他问题、请告知我、以支持此查询。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    您可以查看 NTC 计算器、了解如何添加一些电阻器、这些电阻器可以根据 NTC 数据和所需的热阈值修改温度阈值。 BQ24075T 将在调整电池充电的温度范围方面具有更大的灵活性。 是否有他们想要设置的特定电池温度范围?

    BQ25075的输出调节为5.5V、我们针对以下条件指定:

     VIN > VOUT + VDO (IN-OUT)

    如果输出端的电压开始下降至 VDPPM、则 DEPE 将进入 DPPM 模式并减小充电电流、以保持 VDPPM 处的电压(对于该器件、该电压为4.3V)