This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:禁用 OpConfig B 寄存器(BQ27520-G4)中的 FCE 位

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975821/bq27520-g4-disabling-fce-bit-in-opconfig-b-register-bq27520-g4

器件型号:BQ27520-G4

您好!

在 BQ27520-G4中、OpConfig B 寄存器中的 FCE 位用于启用/禁用快速电阻调节。 在什么情况下禁用此功能很有用?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    应始终启用此功能、停止 EDV 附近的 SOC 跳转非常有用。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您提供信息。  

    EDV 是否=放电电压结束? 您能否详细说明禁用此功能时 SOC 如何跳转? 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    EDV 是放电电压的终点。

    如果禁用该功能、则监测计在放电结束附近执行的仿真将更少、如果负载分布对于所有放电大多是恒定的、则情况良好。 但是、如果负载更动态、当电池电压达到电压曲线的拐点时、运行更多仿真会很有帮助。

    此致、

    Wyatt Keller