This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:如何获取温度多项式系数

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975381/bq76952-how-to-get-the-coefficient-of-temperature-polynomial

器件型号:BQ76952

您好  ,我使用 Excel 获得两个四阶多项式,第一个是 T°C = A4*(R4)+ A3*(R3)+ A2*(R2)+ A1* R + A0,另一个是 R (Ω)= A4*(T4)+ A3*(T3)+ A2*(T2)+ A1* T + A0  

1.如你所见,第一个不是很好,是有问题的

如何获得 Coeff A1~A5和 Coeff B1~b4. Excel 是我使用的热敏电阻数据、您能不能帮助我计算  Coeff A1~A5和 Coeff B1~b4

e2e.ti.com/.../T_5F00_R_5F00_table.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tan、

    感谢您提供数据。 我们将研究这一点、看看是否有一种方法可以改进系数。 我将在明天向您提供我们的反馈。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haitao、

    器件使用的多项式不仅是一个简单的 T=f (R)多项式、而且我已经使用您加载的 R vs T 数据为您生成一组系数:

    A = [-20768   28672  -12288   28672    4095];
    b = [-24008   20662   -7729    4369];
    对于这些、请将它们与校准:18K 温度模型一起使用、并设置 ADC0  = 11703。
    测试结果时、请捕获所报告的温度和用于热敏电阻的引脚的原始 ADC 计数、以防需要进一步调试。  例如,如果您的热敏电阻连接到 TS1引脚,则在测试时,请在每个温度下捕获报告的0x70 TS1 Temperature()命令数据,以及来自 TS1计数的数据,这些数据是使用0x0076 DASSTATUS6()子命令获得的。  与其他引脚相关的数据可在命令0x6A ~ 0x7A 中找到、原始计数可在0x0076 DASTATUS6 ()~ 0x0077 DASTATUS7 ()子命令中找到。
    谢谢、
    Terry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Terry:

     非常感谢、但我更需要的是如何获得 A 和 B、因为我的客户可能会使用扩散 热敏电阻。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tan、

    您是否在 BQ76952产品页面上看到过热敏电阻系数计算器工具?

    https://www.ti.com/tool/BQ769X2-THERMISTOR_COEFF_CALCULATOR

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Matt

    我没有该工具,我从   如何获取有关 bq76952的所有文档中获取所有文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我犯了一个错误,现在我在该页上找到了所有东西,然后我将确认是否有。非常感谢