This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76942, BQ76930, TIDA-01093, BQ769142
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975585/bq76952-bq76952

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ76942BQ76930BQ769142

1) 1)是否可以使用 BQ76952或 BQ76942堆叠?

2) 2)我的目标设计是18秒。 在使用(BQ76952/BQ76942)这两种方法中的任何一种时,最适合 IT 的解决方案是什么? 我是否能够进行18s 配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    是的、BQ769x2监控器可以堆叠。 请注意、它们没有堆叠接口、因此需要额外的组件(隔离级别)、例如 在包含 BQ76930监控器的 TI 参考设计 TIDA-01093中实现  

    例如、您可以使用2个 BQ769142 (2x14)。 BQ769142将很快投入生产。 BQ769142与 BQ76942和 BQ76952属于同一系列监控器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 TI 将来是否会有任何能够容纳18节电池的单个 IC、其功能与 BQ769X2相似(主要是通过 IC 本身驱动 FET)。 如果是,何时可以进行生产或预览? 由于大多数汽车电池组公司现在已有一整天时间用于72V 系统、因此所有熟料都在寻找18节的单个 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个疑问   、在 TI 设计中、在级联2个 IC 时、在 FET 控制"或门"附近使用了 TIDA-01093。 它应该是与门吗? 因为、如果上部 IC 切断、下部 IC 也应该在单个电池组中同时切断?

    谢谢  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我只能评论处于预览或激活状态的器件。