This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100 EOS 模式无法读取电流

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975469/bq35100-bq35100-eos-mode-can-not-read-current

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

你(们)好

客户使用 MCU 与 BQ35100通信所有数据均正常、但当前没有数据。

要使用运行状况模式,请执行以下步骤:

步骤1:将 GE 设置为高电平、以便为 BQ35100 电量监测计加电、并等待由于 INITCOMP = 1、警报变为低电平。

步骤2:清除警报(读取 BatteryStatus())。

步骤3:阅读最新电池数据所需的任何数据,如 State-of-Health()。

步骤4:可选:发送 gauch_start()。

步骤5:可选:发送 gauch_stop ()。 此时、可存储寿命数据并运行任何阈值检测检查。 仅当需要这些功能时才需要此功能。

6.步骤6:将 GE 设置为低电平以关闭 BQ35100 器件。

这是读取过程、它们不执行标度和 CC 偏移以及电路板偏移。

只能读取电流。 请提供一些建议。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    他们能否使用 EV2400和 bqStudio 进行测试、以便我们可以排除与他们的驱动程序相关的任何问题? 使用前应校准仪表。

    在 SOH 模式下、它们不需要测量电流、SOH 模式使用 OCV 读数来计算 SOH。

    此致、

    Wyatt Keller