请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23730 主题中讨论的其他器件: TIDA-050045
Michael Pahl 说:
"请让客户考虑 TIDA-050045。 它的设计与 TPS23730EVM-093类似、但为5V/10A。 这是否起作用?
注意:如果客户需要这个供应商、我已经测试并批准了主直流/直流变压器的 Linkcom 变压器。"
是的、请提供 Linkcom 变压器信息。 BOM 仅显示未发布的 Wurth 器件。
谢谢