This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912:预偏置启动

Guru**** 2512895 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983952/lp5912-pre-bias-start-up

器件型号:LP5912

请告知我们有关 LP5912的预偏置启动信息。

我们的客户正在使用  LP5912-3.0DRVT @VIN:3.3V。

在某些情况 下、LP5912-3.0DRVT 无法在预偏置(当 EN 关闭时、Vout 上会出现1.7V 电压)条件下启动。

如果它们根据 VIN 确定 EN 延迟项、则 LP5912-3.0DRVT 可能会启动。

请告诉我们为什么 LP5912-3.0DRVT 无法 在预偏置条件下启动。

请告诉我们在这种情况下工作的是什么保护。

请告知我们此保护的释放条件。    EN 关闭->打开?

 

此致、

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kura、

    即使使用预偏置、也应该能够启动。 如果你让我等到一周结束、我可以看一下工作台。  

    ~ Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron - San

    感谢你的答复。 请 看一下工作台。

    我们还有其他问题。

    客户是否应在 VIN 应用和 EN 应用之间有延迟时间?

    当它们使用   LP5912-3.0DRVT @VIN3.3V 和 Cout:10μF Ω 时

    <1>

    VINEN:10kohm    0至 3.3V:0.1至 1.1mSec  --> 3V 输出

    VINEN:0欧姆   0至 3.3V:0.1mSec  --> 0V 输出

    <2>

    输入电压:始终为3.3V

    EN:0至3.3V:0.1ms 至 5000mSec:3V OUT

    因此、他们认为应在应用 VIN 后应用 EN。  

    请告知我们 VIN 和 EN 的时序信息。

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、  

    谢谢你。  

    请附上这些数据点的范围截图。

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette-San

    感谢你的答复。

    我们从客户那里得到波形。请检查 附件。

    e2e.ti.com/.../6403.Waveform.xlsx

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、  

    感谢您提供这些示波器截图。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron - San

    感谢您的支持。

    如果您对基准测试结果有任何更新、请告知我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    我们将在下周初为您提供结果。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kura-San、您好!

    我在工作台上看了 LP5912-3.3DRVR 装置。 我没有看到任何奇怪的行为。  

    黄色= VIN

    红色= VOUT

    蓝色= VEN

    我觉得客户的操作应该可以。

    ~ Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Aaron - San

    感谢您的支持。

    我知道 VIN 和 EN 的时序没有序列。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、  

    如果您有任何问题、请告知我们、否则我将把此主题设置为"立即关闭"。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette-San

    客户有一个器件 、在 为正常启动应用 VIN 后应应用 EN。

    我们是否可以认为 该部件损坏了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、  

    该器件的使能引脚应不超过 VIN 值。

    您可以将 EN 连接到 VIN、也可以在 VIN 之后使 EN 导通。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Juliette-San

    感谢您的支持。

    请告诉我们您对以下内容的评论。

    他们的某些器件在 将 EN 连接到 VIN 时未启动。

    在这种情况下,我们是否可以考虑其部件的 EN 损坏?

    当这些器件  首先应用 VIN、然后应用 EN 时、可以正常启动。

    如果您对这种行为的其他原因有任何疑问、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kura-San、  

      

    您的散热焊盘是否浮动?

    您的台式设置是什么样子的-您的电源似乎有问题。  

    在关断期间、电压是什么样的? 是否存在任何绝对最大违规?

    部件可能会损坏、并且在事实发生后行为会有所不同。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette-San

    感谢您的支持。

    散热焊盘连接未切断。 请参阅上文。  

    我将在关断期间询问它们的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette-San

    感谢您的支持。

    他们没有发现任何绝对最大值违规。

    我们得到了额外的波形。

    e2e.ti.com/.../startup.pptx

    启动时间长导致启动失败。请参阅附件。

    在这种情况下,我们是否应该怀疑组装问题? 或者此部件的 EN 引脚是否损坏?  

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kura-San、

    Juliette 目前不在办公室、因此我想在这里跟进几个问题或要检查的项目:

    • 显示故障的最新示波器截图 显示 Vin 和 Ven 从大约-400mV 开始、这让我担心它们可能会损坏 LDO 、因为负绝对最大电压为-300mV。  
      • 导致此负电压的原因是什么?最坏情况值是什么?
    • 他们是否执行了 A-B-A 交换?
      • 取一块合格板和一块故障板、交换设备并重新测试。 故障是随部件发生还是随电路板发生?
    • 它们有多少个故障器件?
      • 这是单个事件、还是它们有多个故障单元/电路板?
      • 是否有任何电路板/部件工作正常或全部出现故障?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle-San

    感谢你的答复。


    它们没有执行 ABA 交换。但它们从故障装置更改为 新装置、然后输出正常。

    此故障不是单个事件。 多个故障单元/电路板。

    故障率为15/100。

    抱歉、我们在上一个文件中获取波形失败。

    我们附加了新的波形,请检查它。

    Vin 和 EN 的斜升时间超过25ms 会导致不启动。

    e2e.ti.com/.../6675.waveform.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    系统中必须存在导致 LDO 无法导通的情况。  您能评论一下 Kyle 关于400mV 负电压的上述问题吗?  如果器件的电压低于绝对最大值、则可能会损坏。

    我使用非常慢的斜坡速率测试了另一个 EVM、我无法重现此问题。  在本例中、Vin = Ven。

    谢谢、

    斯蒂芬