This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:智能手表应用

Guru**** 2575725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQ27Z561, BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988242/bq27421-g1-smart-watch-appliaction

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件:BQ27426BQ27Z561BQ27Z561-R2

您好!

我的客户有 智能手表产品、希望找到合适的电量监测计解决方案。

工作温度-20~60度。

2. 系统 ILOAD、工作电流20mA、待机电流20uA、我的客户 使用了其他监测计解决方案发现电压基表存在很大误差、因为 OCV 表限制、但某些列计数器基准监测计无法在待机模式下检测到20uA 的系统负载、因此在长时间待机模式期间、SoC 实际上会大幅降低、 但监测计仍保持高百分比。

3.系统有一些大约~200ms 的脉冲负载,监测计可以对其进行计数?

4.1S 电池最大电压4.35V

低温有一些补偿?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    除非负载非常轻且恒定、否则通常仅基于 OCV 或电压并不足够好。 我建议查看 BQ27426和以下技术文章:

    BQ27426提供三种可选的预编程配置文件、适用于4.2V、4.35V 和4.4V 电池。 它还可以补偿温度变化和负载变化。

    此致、

    鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushi、

    BQ27426可以支持我的问题2? 在低电流放电~20uA 期间的长时间?

    我看到该文档说它可以支持50uA 的分辨率、是否可以支持降低?

    或者、是否有任何方法像 OCV 在几小时后更新来补偿低电流负载?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、  

    我假设需要一些换算系数来支持如此低的电流。 50uA 只是该应用手册中使用的示例。 如果应用了换算系数、则所有与电流和容量相关的数据都需要进行乘法、以获得正确的监测计精度。 我将请我们应用团队的某个人为您的问题提供更多信息。

    谢谢、

    鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    否、我们不直接支持低于 mA 的分辨率。 TI 的化学 ID 确实在 OCV 曲线上提供温度补偿。 鉴于此器件没有定制化物 ID、但有一个预定义的化学物 ID、因此精度有限。 您可以查看如何为 BQ27z561等器件改进电量监测计选择、从而允许对定制 ID 进行编程。 z561在低电流负载后根据电压更新 SOC。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    如果可穿戴设备的工作模式为20mA、睡眠模式为20uA、并且设备在每200ms (20mA)内有周期唤醒事件、 我们将提供如下问题。

    1. BQ27z561-R2是否能够检测每200ms 内的周期唤醒事件?
    2. 如果 BQ27z561-R2无法检测到此周期唤醒事件、这是否会影响 RM 和 SOC 计算?
    3. 如果不影响 RM 和 SOC 计算、BQ27z561-R2是否通过获取 OCV 来计算 RM 和 SOC?
    4. 如果 BQ27z561-R2通过获取 OCV 计算 RM 和 SOC、那么如果我们的器件处于-20度范围内、BQ27z561-R2是否会保持 RM 和 SOC 的精度?
    5. 在这种情况下、您能否让我们知道如何定义 DSG 电流阈值、CHG 电流阈值、关断电流和休眠电流的参数?

    请向我们提供您的建议。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    1) 1) bq27z561在睡眠时具有完全有效的 CC、因此无需"唤醒"

    2) 2)如果器件长时间处于睡眠状态、它将每小时监控一次 OCV、以根据电压更新 SOC

    3) 3)请参阅#2

    4) 4)我们的监测计会根据温度补偿 OCV。 -20C 始终难以测量、但可能

    5) 5)如果满负载为10mA、则应将 Chg/DSG 三个焊接设置在10mA 范围附近。 QUIT 将位于5mA 的镇流器中、具体取决于噪声。 睡眠也将在10mA 范围内。  

    bq27z561使用连续库仑计数器、因此不会错过电荷。 使用阻抗跟踪时可能会遇到的问题是获得电阻更新所需的放电持续时间。 学习阻抗跟踪参数可能会导致问题。

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    那么、BQ27z561-R2  CC 无法检测到20uA、对吧?

    仍然需要 OCV 更新以检查真正的 SoC、对吧?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    报告的 CC 分辨率以 mA 为单位、Eric 和 Jessica 提到、系统处于待机(或低电流)模式时、SOC 和 RemCap 将根据电压进行更新。

    bq27z561可让您上传最匹配的 OCV 表(CHEM ID)、以便在处于低电流状态时将电压与 SOC 相关联。

    此致、

    Wyatt Keller